概要
Silicon Labs の Bluetooth モジュールは、業界最高の RF 感度と柔軟性を備え、長い寿命とエネルギー効率を実現するよう設計されています。このモジュールは、Filoのような革新的な企業が迅速に市場に参入できるように、様々な産業分野における多様なIoTアプリケーションの開発を促進するために特別に設計されています。
- 短距離でのデータ転送・交換に最適化
- 想定外の課題を克服するための使いやすい開発ツールや文書の提供
- セキュア・デバッグ、信頼性と安全なローダーを備えたセキュア・ブートなどの最先端のセキュリティ技術へのアクセスを提供
- 低消費電力要件とサイズ制約のあるアプリケーションに最適
2019 年、イタリアは、EU加盟国で初めて、子供が車の後部座席に置き去りにされるのを防ぐために、親が技術を活用することを義務づけました。イタリア、ローマの IoT スタートアップ企業である Filo は、2014 年にオリジナル製品である Filo Tag を発売して以来、ユーザーが自分の所持品を常に把握できるようにサポートしてきました。放置禁止法が成立したことで、同社はこの深刻な課題にBluetooth追跡ソリューションを提供する機会を得ました。Tag の成功の強みを生かし、同社は Tata Pad の開発に着手しました。
Tata Pad は、あらゆる車のシートにフィットするクッションパッドに埋め込まれた静電容量式センサーを使用しています。子供が座ると、Tata Pad が作動します。このセンサーが子供の存在を検出し、iOS や Android のアプリを介して親のスマートフォンに送信されます。親が車から 3 分以上離れると、3 つのアラームのうち 1 つ目がトリガーされます。このテキストメッセージと通話の両方を使った段階的なシステムは、Filoのソリューションが他社に比べて優れている点の1つです。この最初のアラームは、電話に通知を送ります。アラームは 30 数秒間継続します。このアラームは、電話がサイレント状態でも作動します。ユーザーが無効にしない場合、2 番目のアラームがトリガーされます。Tata のクラウドサービスから電話に実際に電話をかけ、その時にアラームを無効にするための指示が音声でおこなわれます。この2つのアラートだけでは不十分な場合は、事前に選択した緊急連絡先にテキストメッセージや電話をかけ、その連絡先があなたの最後の居場所を示すテキストメッセージを要求することもできます。これらの緊急通話は、親の電話信号とは独立してます。親の電話が電池切れになっていたり、信号を受信していない場合でも、3 つのレベルの警告をすべて機能させることができます。
Tata Pad のセンサーは、車が動いているかどうかを検出できるため、車内に自分の電話を置き忘れても機能します。動きが検知されない状態が 15 分間続いた後、ユーザーは確認をすることを促す通知の電話を受け取ります。この通知が無視されると、システムは電話が車内に放置されたとみなし、緊急連絡先に通知します
Bluetooth Low Energy モジュール
テクノロジーを選択する際、Filoにはいくつかの重要な要件がありました。ネットワーキング・プロトコルに対しては、他のネットワーク技術と比較してコスト効率が高く、消費者アプリケーションに広く採用されているため、Bluetooth が選ばれました。ワイヤレス技術の選択では、Silicon Labs の Bluetooth ソリューションが、価格と洗練されたセキュリティ機能の点で好ましいと考えれれました。
これらの努力の結果、3 つのレベルの警告を備えた唯一のベビーカーシート・アラームが誕生しました。消費者に非常に人気があり、Tata は、その他の警告用デバイスである Tata Band などの革新技術をさらに進化させる道を進んでいます。Tata Band は、世界中のどのシートベルトにも使用でき、カーシートのショルダー・ストラップにも取り付けることができます。また、Tata Band は、Silicon Labs の Bluetooth モジュールを活用し、Filoのインパクトを国別に異なる規格を持つカー・シートだけでなく、より汎用的な安全ベルトにまで拡大しています。