• Matter
  • |
  • EFR32MG24 シリーズ 2 SoC

TuyaのMatter Over ThreadモジュールがMatterデバイス開発の簡素化を実現

|

完全につながった世界を実現するために知識とIoT開発のギャップを埋める

Silicon Labsの目標の1つは、エンジニアリング知識のレベルやワイヤレス開発の経験に関係なく、ワイヤレス IoT 開発を毎日よりアクセスしやすくすることです。私たちは、特に同じビジョンを共有するパートナーの助けを借りて、日々進歩していますが、特にテクノロジーが急速に進化する場合、知識とIoT開発の間のギャップを埋めることは容易ではありません。

ここで、専門分野のエキスパートとの協力とノウハウを導入することが特に重要になります。私たちの貢献と共に、彼らの貢献も人々の生活を日々向上させるものです。私たちは以前、Tuyaとの業務についてお話しました。Tuyaは、ワイヤレス設計は難しい場合があることを理解しているパートナーであり、顧客のために次の大きな革新を提供したいと考えるメーカーが、必要なエンジニアリングの専門知識を持っていない場合があることも理解しています。そのため、TuyaはSilicon LabsのEFR32MG24 シリーズ 2 Multiprotocol SoC を使用して、あらゆるデバイスメーカーがプロトタイプから大量生産までわずか数15日で移行できるノーコードのクラウド開発者プラットフォームを構築しました。

Tuyaは、今回もMatter over Threadモジュールで革新を続けています。TuyaとSilicon Labs の取り組みが成長、導入、および消費者へ与える全体的影響をよりよく理解するために、2022年に導入された注目度の高い Matter規格を詳しく見てみましょう。

 

MatterのRiseが相互運用性を推進

Matterは、かなり長い間Silicon Labsで聞かれた言葉です。野心的なプロトコルであり、その目的は、多くの人々が声高に求めてきたこと、つまりデバイスやエコシステム間のIoT相互運用性を達成することです。この規格は、ビルディングオートメーション、スマートホーム、産業IoT、スマート市場などにわたるアプリケーションを持つ、世界最大のテック企業の一部に支援されていたため、発売前から世界の注目を集めていました。

2014年に設立されて以来、相互運用性のパイオニアであり続けるTuyaは、MatterがThreadワイヤレス通信プロトコルとシームレスに連携できることを認識していました。

課題

IoTの急速な普及により、消費者はデバイスやエコシステム間での断片化を経験しており、これが導入の妨げになることがあります。一方、開発者にとっては、最新の機能や機能性の統合は複雑なものになりかねません。Matterの主要な約束の1つは、相互運用性を通じてこれらの課題の両方に対処するのに役立つというものでした。

 

ソリューション

TuyaはSilicon Labs の EFR32MG24 シリーズ 2 Multiprotocol SoC を活用して、ノーコード・プラットフォームと Matter over Thread モジュールを開発することで、スマート・デバイス統合を簡素化し、組み込みワークロードを削減するとともに、製品化までの時間を短縮しました。これらはすべて、Matterをバックボーンとして行われます。

 

その結果

このコラボレーションにより、TuyaのMatter over Threadモジュールは、スマートホーム、照明、ビルディングオートメーションデバイスを作成し、広範なスマートソリューションの採用への道を切り拓こうとするクラウド開発者や製造業者が優先する選択肢となりました。

ピースが一体化するとき:TuyaのMatter Over Thread モジュールは Silicon LabsのMG24を活用

当社のMG24 SoC は、ユーザーフレンドリーなデバイス・ペアリングとスムーズな試運転プロセスを提供し、Matterを製品に統合させたい開発者に好まれる選択肢となっています。Silicon Labs のMG24 SoC を活用することで、TuyaのMatter over Threadモジュールは開発プロセスを簡素化します。IoTメーカーは、組み込み側のワークロードを最小限に抑える堅牢で使いやすいプラットフォームを活用しています。これにより、お客様は開発の複雑さを軽減し、製品化までの時間を短縮できます。

実績のあるMG24SoCは、以下も提供します。

  • 技術的卓越性:MG24 SoCは、Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoTワイヤレス接続用に設計されています。高性能2.4 GHz RF、低消費電流、AI/MLハードウェア・アクセラレータ、Secure Vault℠ を搭載し、サイバー攻撃に対する堅牢なセキュリティを実現します。
  • 開発効率:Silicon LabsとTuya は、製品設計者の開発プロセスをスピードアップすることに重点を置いています。TuyaとSilicon Labs が提供する統合開発プラットフォームは、構想から生産までが合理化されたプロセスを実現します。
  • 補完的テクノロジー:TuyaとSilicon Labs のパートナーシップは、お互いの強みを相互に認識することから始まりました。Silicon Labs は定評あるソリューション・プロバイダーを求めていましたが、Tuyaは強力な技術サポートと潜在顧客の広大なネットワークを備えた世界的に認められたチップ・ベンダーを必要としていました。このコラボレーションは、Zigbee プロトコルでの作業から始まり、現在はMatterにまで拡張された実りあるものとなっています。
  • 市場の需要:Connectivity Standards Alliance (CSA) の積極的なメンバーで、Matterの推奨者であるTuyaは、Matter対応デバイスに対する顧客からの需要が高まっていることに気づいています。Silicon LabsのMG24 SoC は、その高度な機能とMatter規格との互換性のおかげで、明らかにこの需要を満たすフロントランナーでした。

MatterとIoTの世界における次の展望

世界がMatterに適応し導入している中、Tuyaは一つのこと、プロトコルはなくなることはありませんMatterデバイスのユーザ体験は向上し続け、消費者にとってよりアクセスしやすく魅力的なものとなっています。Tuyaは、今後5年以内に米国のほとんどの家庭に、少なくとも1つのMatter対応デバイスがあるような未来を想定しています。

MG24 SoCはこのビジョンにおいて重要な役割を果たし、高度なIoTシステムをサポートするために必要なコンピューティング機能、RAM、I/Oの柔軟性を提供してゆくでしょう。Matter 規格の進化に伴い、Silicon LabsとTuya は引き続き緊密に協力し、ソリューションがスマート業界の最前線に留まるように努めていきます。

TuyaとSilicon Labs は、開発プロセスを簡素化し相互運用性の課題に対処することで、よりスマートで堅牢、使いやすいスマート・デバイス普及への道を切り拓いています。このコラボレーションは、スマートイノベーションを加速するだけでなく、完全に接続され相互運用性がある世界の夢を現実に近づけます。

IoT デバイスのための Silicon Labs MG24 のワイヤレスSoCの詳細

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software