Bluetooth ワークショップ
-
5:50
-
14:48
-
26:22
-
7:46
-
4:15
この資料は Bluetooth 190- ワークショップ(SSv5) の 5 / 5です: ネットワーク・アナライザーを使用して Bluetooth メッシュ・トラフィックを理解する。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、無線ネットワーク・アクティビティをトレースする方法をユーザーに教え、それを分析するための包括的な方法を提供します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、Simplicity Studio v5 に搭載されているネットワーク・アナライザー・ツールを使用して Bluetooth メッシュ・アクティビティを分析する方法について学びます。この実践ラボでは、BT メッシュネットワークのプロビジョニングと分析を行いながら、PTI インターフェイスと高度なネットワーク・アナライザー機能の構成について説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、無線ネットワーク・アクティビティをトレースする方法をユーザーに教え、それを分析するための包括的な方法を提供します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、Simplicity Studio v5 に搭載されているネットワーク・アナライザー・ツールを使用して Bluetooth メッシュ・アクティビティを分析する方法について学びます。この実践ラボでは、BT メッシュネットワークのプロビジョニングと分析を行いながら、PTI インターフェイスと高度なネットワーク・アナライザー機能の構成について説明します。
概要
このビデオでは、標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加することに焦点を当てた BG22 ワークショップの最後の部分について説明します。 この演習では、Bluetooth - SoC の白紙の例からビーコン・アプリケーションを作成します。この PSA Crypto API は、カスタム広告データを暗号化するために使用されます。このデバイスは、AES-ECB モードで暗号化された 16 バイト長の暗号をアドバタイズします。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。
言語選択:
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
Bluetooth メッシュ・トラフィックにネットワーク・アナライザーを使用する
必要なハードウェア:
BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)