Bluetooth ワークショップ
-
5:49
-
42:25
-
26:22
-
7:46
-
4:14
この資料は Bluetooth 190- ワークショップ(SSv5) の 2 / 5です: ネットワーク・アナライザーを使用して Bluetooth メッシュ・トラフィックを理解する。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、無線ネットワーク・アクティビティをトレースする方法をユーザーに教え、それを分析するための包括的な方法を提供します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、Simplicity Studio v5 に搭載されているネットワーク・アナライザー・ツールを使用して Bluetooth メッシュ・アクティビティを分析する方法について学びます。この実践ラボでは、BT メッシュネットワークのプロビジョニングと分析を行いながら、PTI インターフェイスと高度なネットワーク・アナライザー機能の構成について説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、無線ネットワーク・アクティビティをトレースする方法をユーザーに教え、それを分析するための包括的な方法を提供します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、Simplicity Studio v5 に搭載されているネットワーク・アナライザー・ツールを使用して Bluetooth メッシュ・アクティビティを分析する方法について学びます。この実践ラボでは、BT メッシュネットワークのプロビジョニングと分析を行いながら、PTI インターフェイスと高度なネットワーク・アナライザー機能の構成について説明します。
概要
このビデオでは、ネットワーク・アナライザーを使用した Bluetooth メッシュ・トラフィックの分析に焦点を当てた BG22 のパート 2 について説明します。ラボの手順はステップごとに完了し、ラボで概説されているステップを視聴者が理解できるようにします。このラボでは、Simplicity Studio® 5 (SSv5) のネットワーク・アナライザ・ツールを使用して、無線ネットワーク活動のトレースをキャプチャします。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。
言語選択:
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
Bluetooth メッシュ・トラフィックにネットワーク・アナライザーを使用する
必要なハードウェア:
BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)