ビデオ素材

BLE-163:ネットワーク・アナライザーを使用して Bluetooth メッシュ・トラフィックを理解する(ラボ 3)

Bluetooth ワークショップ
この資料は Bluetooth 190- ワークショップ(SSv5) の 4 / 5です: ネットワーク・アナライザーを使用して Bluetooth メッシュ・トラフィックを理解する

この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、無線ネットワーク・アクティビティをトレースする方法をユーザーに教え、それを分析するための包括的な方法を提供します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、Simplicity Studio v5 に搭載されているネットワーク・アナライザー・ツールを使用して Bluetooth メッシュ・アクティビティを分析する方法について学びます。この実践ラボでは、BT メッシュネットワークのプロビジョニングと分析を行いながら、PTI インターフェイスと高度なネットワーク・アナライザー機能の構成について説明します。

概要

このビデオでは、ネットワーク・アナライザーを使用した Bluetooth メッシュ・トラフィックの分析に焦点を当てた BG22 ワークショップのラボ 3 について取り上げます。ネットワーク・アナライザーには、Bluetooth メッシュ開発のための強力な機能が多く搭載されています。この演習では、作業を通じて実際に体験できます。

*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software