ビデオ素材

BLE-162:ネットワーク・アナライザーを使用して Bluetooth メッシュ・トラフィックを理解する(ラボ 2)

この資料は Bluetooth 190- ワークショップ(SSv5) の 3 / 5です: ネットワーク・アナライザーを使用して Bluetooth メッシュ・トラフィックを理解する

この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、無線ネットワーク・アクティビティをトレースする方法をユーザーに教え、それを分析するための包括的な方法を提供します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、Simplicity Studio v5 に搭載されているネットワーク・アナライザー・ツールを使用して Bluetooth メッシュ・アクティビティを分析する方法について学びます。この実践ラボでは、BT メッシュネットワークのプロビジョニングと分析を行いながら、PTI インターフェイスと高度なネットワーク・アナライザー機能の構成について説明します。

概要

このビデオでは、ネットワーク・アナライザーを使用した Bluetooth メッシュ・トラフィックの分析に焦点を当てた BG22 の ラボ 2 について説明します。 BG22 Bluetooth SoC Explorer Kitでプログラムされたプロジェクトは、Bluetooth メッシュ モバイルアプリケーションを使用してテストされます。 この演習では、ネットワーク・アナライザーのユーザー・インターフェイスの主な機能について説明します。

*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software