Bluetooth ワークショップ
-
18:08
-
32:38
-
16:28
-
55:49
-
23:20
-
47:04
この資料は Bluetooth 182- ワークショップ(SSv5) の 3 / 6です: BG22 キットでセキュアな IoT デバイスを開発しましょう。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
概要
このワークショップの 2 番目のパートでは、EFR32BG22 Bluetooth デバイスの低エネルギー機能の詳細について説明します。このプレゼンテーションでは、TX/RX 中の消費電力について取り上げていますが、Bluetooth プロトコルスタックとハードウェアによって顧客が設計でエネルギーを節約する方法についても紹介しています。省電力機能、LE電源制御、電圧スケーリング、および PA モード。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。
必要なハードウェア:
BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)