文書資料

ZWV-123:FliRS デバイスを理解する

この資料は、 Z-Wave 101 - 700 シリーズの 10 / 10です

このトレーニングでは、エンジニアの皆さんにワイヤレス SoC の Z-Wave 700 シリーズをご紹介いたします。ガイド付きプレゼンテーションで Z-Wave プロトコルと作業する際に必要な基礎について確認します。

概要

このラボは、エンジニアがデバイスを構築し、エネルギー・プロファイラを使用して消費エネルギーを閲覧することで、Z-Wave FliRS デバイスを理解するのに役立ちます。

この演習では、Z-Wave エンドデバイス組み込み向け SDK の一部として出荷される Doorlock サンプル・アプリケーションを使用します。この演習では、Z-Wave FLiRS デバイスについて紹介し、短い待ち時間でいつでも通信できなければならないバッテリー駆動デバイスである「リスニング・スリーピング・デバイス」のメリットについて学びます。

準備する

推奨ハードウェア:

Z-Wave 800 Pro キット
(ZWAVE-PK800A)

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software