可能性を探る - 無料のキット付き

Explorer EFR32xG24 Kit で、今すぐ Bluetooth 設計を探索し始めましょう。

xG24 Explorer Boardは、LED 照明、ロック、センサー、スイッチなどのスマートホームおよびビル・デバイス、さらに回路ブレーカー、商用照明、HVAC、予知保全用の産業用 IoT デバイスに最適です。

EFR32xG24 エクスプローラー・キットは、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコル用 IoT アプリケーションのプロトタイピング迅速化とコンセプト作成に焦点を当てています。

このボードの機能には USB インターフェイス、オンボード SEGGER J-Link デバッガ、パケット・トレース・インターフェイス、プッシュボタンがなどが含まれ、mikroBus ソケットと Qwiic® コネクタを介したハードウェア・アドオン・ボードに対応します。ハードウェア・アドオン・サポートにより、開発者は、mikroE、sparkfun、AdaFruit、Seeed Studios の市販ボードの事実上無限の組み合わせを使用して、アプリケーションの作成とプロトタイピングができるようになります。

Bluetooth チャンネルサウンディングでは、xG24 Channel Sounding Dev Kitを購入できます。 このスモール・フォーム・ファクタ設計と最適化されたアンテナ・レイアウトにより、確実に正確なチャネルサウンディングを測定できます。

 

xG24 Explorer Kitプレゼント提出フォーム

応募に関する公式規則

応募やプレゼント獲得のために購入する必要はありません。購入しても、プレゼント獲得の可能性は高まりません。

プレゼント名:xG24 キットのプレゼントキャンペーン

  1. 資格:Silicon Labs xG24 Kit プレゼント(以下「本プレゼント」)は、応募日の時点で 18 歳以上で、資格を満たした応募者のみが対象となります。本プレゼントは、オーストリア、カナダ(ケベック州を除く)、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、日本、メキシコ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、南アフリカ、スペイン、台湾、トルコ、英国、およびワシントンD.C.を含むアメリカ合衆国の合法的居住者のみを対象としており、法律で禁止されている地域では無効となります。本プレゼントキャンペーンは、インド、ロシア、ウクライナでは実施されません。Silicon Laboratories Inc.(以下「Silicon Labs」)、またはその関連会社、子会社の従業員、その近親者、および/または同一世帯に住む者は、本プレゼントキャンペーンに応募する資格がありません。本プレゼントキャンペーンは、適用されるすべての連邦、州、地方の法律および規制の対象となります。本プレゼントキャンペーンは、そのようなプロモーションが禁止されているすべての国および州では無効となります。すべてのプレゼントキャンペーンは、Silicon Labs の裁量による審査の対象となります。個人的な電子メールや競合他社による応募は、プレゼント獲得の対象となりません。
  2. 規則への同意:応募することにより、あなたは、本規則に完全かつ無条件に拘束されることに同意し、本規則に定める資格要件を満たすことを表明し保証するものとします。
  3. さらに、お客様は、本プレゼントキャンペーンに関するSilicon Labs の決定を最終的かつ拘束力のあるものとして受諾することに同意するものとします。このフォームを送信することにより、Silicon Labs からの通信も承諾したことになります。
  4. プレゼントキャンペーン期間:応募は2025 年 9 月 8 日から2025 年 11 月 30 日までのみ受け付けます。
  5. 応募方法:以下の要件に従って応募フォームを送信してください。1)すべてのフィールドに適切な回答を記入する必要があります。2)すべての応募には業務用電子メールが必要です。個人用電子メールは破棄されます。プレゼントを受け取るには、指定されたすべての必須フィールドに記入する必要があります。不完全な記入、または規則や規定に従わない応募は、Silicon Labs の独自の裁量により失格となる場合があります。不正な方法を使用したり、規則の回避を試みたりすると、Silicon Labs の独自の裁量により、提出された応募フォームは対象から排除されることがあります。
  6. 賞品と当選確率:承認された当選者は、$39相当のSilicon Labs EFR32xG24 Explorer Kitを受け取ります。いかなる代替品も提供されません。キットを獲得する確率は、本プレゼントキャンペーン期間中に受け取った適格な応募合計件数と、Silicon Labs の独自の裁量によって決まります。
  7. 名前、画像、肖像権:賞品を受け取ることは、法律で禁止されていない限り、Silicon Labsが追加報酬なしで広告および商業的な目的で、当選者の名前、画像、肖像を使用することを許可するものと見なされます。
  8. 選考と通知:プレゼントキャンペーンに関するすべての要件を満たす最初の500(500)人の応募者がキットを受け取ります。当選者は承認時に連絡を受け取ります。本プレゼントキャンペーンの当選者は、該当する場合、賞品の受領に伴うすべての税金および手数料を支払う責任を負います。Silicon Labs は、当選者がスパム、迷惑メール、またはその他のセキュリティ設定により通知を受け取れなかった場合、または当選者が誤った連絡先情報や機能しない連絡先情報を提供した場合について、一切の責任を負いません。
  9. 法律および規制の遵守:本プレゼントキャンペーンで提供される賞品の受領は、連邦および州のあらゆる法律および規制の遵守を条件とします。当選者によるこれらの公式規則に違反(Silicon Labs の独自の裁量による)した場合、当選者はプレゼントキャンペーンの当選者としての資格を失い、当選者としてのすべての特権は即時失効します。
  10. 条件: Silicon Labs は、その独自の裁量により、ウイルス、バグ、許可されていない人的介入、詐欺、または制御の及ばないその他の原因により、本プレゼントの管理、セキュリティ、公平性、または適切な行動が損なわれたり悪影響が生じた場合、本プレゼントをキャンセル、終了、変更、または停止する権利を留保します。 Silicon Labs は、独自の裁量により、応募プロセスまたは本プレゼントキャンペーンの運営を改ざんしたり、改ざんを試みたり、本応募規則に違反した個人を失格とする権利を留保します。Silicon Labs は、独自の裁量により、本プレゼントキャンペーンの完全性を維持する権利を有します。本プレゼントキャンペーンに応募することにより、 Silicon Labs から定期的に電子メールまたはその他の通信を受信することに同意するものと見なされます。本プレゼントキャンペーンは LinkedIn によってスポンサー、推奨、運営されるものではなく、LinkedIn と関連しているものでもありません。また、プレゼントキャンペーンに関するコメント、質問、懸念はすべて LinkedIn ではなくプレゼントキャンペーンの運営者に送信されるものと理解し、同意するものとします。 
  11. 責任の制限: Silicon Labs は、応募フォームの人的ミス、盗難、破壊、損傷、または合理的な制御の及ばないその他の要因に対して責任を負いません。あなたは、応募フォームの破損、紛失、遅延、不完全、無効、不正確、または誤送信によるすべてのリスクを負うものとします。Silicon Labs は、以下のような理由により、賞品が提供できない場合、またはその一部を提供できない場合に、当選者またはその他の者に対して責任を負いません。賞品がSilicon Labsの合理的な制御を超える理由により利用できなくなったり、授与が不可能または実施不可能となった場合、または天災、技術的または機器の故障、テロ行為、労働争議、法的または違法な行為・不作為、輸送の中断、社会的混乱、または主催者の制御を超えるその他の類似または異なる原因による不可抗力の事象が発生した場合。本プレゼントキャンペーンに応募することにより、あなたは Silicon Labs およびその子会社、関連会社、代表者、エージェント、後継者、譲受人、従業員、役員および取締役を、以下のような事象から生じるいかなる責任、病気、怪我、死亡、損失、訴訟、請求または損害からも免責し、保護することに同意するものとします。これらの事象は、直接的、間接的、過失の有無にかかわらず、以下から発生する可能性があります。(i) 本プレゼントへの参加および/または賞品またはその一部の受領、所持、使用、または誤用、(ii) コンピュータ、ケーブル、ネットワーク、ハードウェアまたはソフトウェアの故障を含むがそれらに限らない、あらゆる種類の技術的欠陥、(iii) 通信、電話、インターネット・サービスの利用不能またはアクセス不能、(iv)応募プロセスまたは本プレゼント自体のいずれかの部分への無許可の人的介入、(v) 本プレゼントの管理または応募フォームの処理で発生する可能性のある電子的エラーまたは人為的エラー。上記を制限することなく、本サイトおよびコンテスト・サイト上のすべての内容は、「現状のまま」提供され、いかなる種類の明示的または暗黙的な保証もありません。これには、商品性、特定の目的への適合性、権利侵害の不在に関する暗黙の保証が含まれますが、これに限られません。一部の法域では、付随的損害または結果的損害に対する責任の制限または除外、もしくは黙示的保証の除外を許可しない場合があります。この場合、かかる制限または除外は、関連する法域の法律で認められる範囲においてのみ適用されます。
  12. 紛争:これらの応募に関する公式規則は、抵触法の原則は考慮されることなく、テキサス州法および本規則に適用される米国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本契約に起因または関連する一切の紛争、論争、または請求(その成立、解釈、違反、または終了を含む)、主張される請求が仲裁可能かどうかを含む問題は、JAMS国際仲裁規約に従って仲裁に付託され、最終的に仲裁によって決定されるものとします。仲裁裁判所は1名の仲裁人で構成されます。仲裁地はテキサス州オースティンとします。仲裁手続で使用される言語は英語とします。仲裁人により下された裁定に基づく判決は、管轄権を有するあらゆる裁判所において執行可能です。すべての請求、判決、および裁定は、本プレゼントキャンペーンへの応募に関連する費用を含む、実際に発生した自己負担費用に限定されるものとし、いかなる場合も弁護士費用は含まれません。あなたはここに、以下のすべての権利を放棄します。(i) 実際の自己負担費用以外の懲罰的損害、直接的損害、間接的損害、偶発的損害、結果的損害、またはその他の損害を請求または授与されること、および (ii) 損害を倍増またはその他の方法で増加させること。すべての当事者は、陪審裁判を受ける権利を放棄することに同意するものとします。
  13. プライバシー・ポリシー:本プレゼントキャンペーンに応募することにより、あなたは、http://www.silabs.com/about-us/legal/privacy-noticeに記載されたプライバシー通知を読み、理解し、受諾し、同意することを表明し、保証するものと見なされます。
  14. スポンサー:本プレゼントキャンペーンのスポンサーは Silicon Laboratories Inc., 400 W. Cesar Chavez, Austin, TX 78701です。
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software