• 照明
  • |
  • EFR32BG24 シリーズ 2 SoC

TuyaとSilicon Labsが、ノーコードAIoT開発プラットフォームによるスマート照明イノベーションを加速

|

スマート照明のための AIoT エコシステムの構築

多くの消費者にとって、スマート照明は、コネクティビティがもたらす価値を実感する最初の体験の一つとなっています。今日、これらのアプリケーションは単純なオン/オフコマンドをはるかに超えています。市場は、エネルギー効率とユーザーのウェルビーイングを向上させるインテリジェントなシーンベースのシステムに進化しています。商業施設から屋外の景観、スマートホームまで、照明は快適さと持続可能性の目に見えないバックボーンになりつつあります。

しかし、ワイヤレス設計は困難です。多くのメーカーにとって、デバイスをクラウドプラットフォームに接続すること、セキュリティを確保すること、エコシステム全体で相互運用性を確保することの複雑さは、依然として大きな障壁となっています。


複雑さのないコネクティビティ

ほとんどの照明メーカーは、従来の照明製品のイノベーションに専念する強力な研究開発(R&D)チームを擁しています。しかし、こうしたチームには、IoT開発に必要な組み込みファームウェア、モバイルアプリケーション、クラウドサービスに関する専門知識が不足していることが少なくありません。接続をゼロから構築するには、各デバイスのコードを書き換え、専門チームを雇用し、断片化されたエコシステムを統合する必要があります。これらすべては、時間とリソースの面でかなりのコストがかかります。

Tuyaは、これらの課題が解決されないままであれば、多くのOEMが急速に進化するスマート照明市場で競争することが難しくなると認識していました。同社は、あらゆるデバイスメーカーが試作品を最短15日で量産可能なスマート製品へと移行できる、ノーコードのAIoT開発プラットフォームの構築に取り組みました。

今日、Tuyaは「すべてをスマートに」という使命のもと、世界をリードするAIクラウドプラットフォームサービスプロバイダーとしての地位を確立しています。Tuyaは、AIoT PaaSプラットフォームを通じて、業界全体の数百万台のデバイスを接続しています。これにより、Philips、Schneider Electric、Lenovoなどの顧客は、毎日の生活をより便利にするコネクテッドエクスペリエンスを提供できます。

課題

ほとんどのデバイスメーカーは、インテリジェントなコネクテッド製品を提供するために必要な組み込みファームウェア、モバイル・アプリケーション、クラウド・サービスに関する統合された専門知識を持っていません。Tuya Smartは、この問題を解決し、シームレスで競争力のあるAIoTソリューションを構築するためのツールで開発者を支援することに着手しました。

ソリューション

Tuyaは、Silicon LabsのBG24およびMG21ワイヤレスSoCの優れたRF性能と超低消費電力設計を活用し、PaaS 2.0を実現しました。この次世代ノーコードAIoTプラットフォームにより、開発者は社内設計チームを立ち上げるための時間やコストをかけることなく、差別化されたアプリケーションを迅速に開発できるようになりました。

その結果

このパートナーシップにより、スマート照明の採用の障壁が下がり、グローバル市場へのアクセスが拡大し、Tuyaのプラットフォームがエネルギー効率の高い人間中心の照明に対する将来の需要を満たすようになりました。

Tuyaの次世代ノーコード開発プラットフォーム

Tuyaは2017年にSilicon Labsとの協業を開始しました。Silicon Labsの、EFR32MG21、および、BG24 Bluetooth SoCは、優れたRF性能、超低消費電力、さらに専用AI/MLハードウェアアクセラレータを備えていることから、Tuyaのノーコードプラットフォームの基盤となりました。

特にBG24ファミリーは、エッジAIoTを念頭に置いて設計されました。業界をリードする無線感度と干渉耐性により、密集した商業環境で信頼性の高い接続を実現します。オンチップの、AI/ML、アクセラレータは、ソフトウェアのみの実装と比べてより高速な推論を実現し、人を中心としたスマート照明のような、応答性が高く状況認識型のアプリケーションに最適です。

Tuyaはこれらの機能をPaaS 2.0に統合しました。このPaaSは、クラウド、モバイル、ハードウェア開発ツールを包括的に提供します。開発者は、専門知識に応じてゼロコード、ローコード、SDKベースのアプローチから選択でき、相互運用可能なデバイスからなるTuyaのグローバルエコシステムに即座にアクセスできます。その結果、差別化された照明ソリューションの開発、テスト、展開をこれまで以上に迅速に行える統合環境が実現します。


スマート照明の成長を引き出す

Tuya のプラットフォームと Silicon Labs のシリコン製品の強みを組み合わせることで、Tuya は照明における主要なグローバルトレンドに対応することができます。そのトレンドの一つが、健康、快適性、生産性を促進するために適応照明を活用する人間中心設計への移行です。もう一つの用途は省エネルギーです。センサーを豊富に搭載したインテリジェント照明システムは、消費電力を大幅に削減するとともに、北米のネットワーク対応照明制御(NLC)などの新たな規制基準への対応を支援します。 

ワイヤレス設計の技術的な複雑さを抽象化することで、Tuya はメーカーがこれらの価値の高い成果に集中できるようにします。ファームウェアの開発や独自のクラウド統合に何年も投資する代わりに、OEM はスマート照明製品を数週間で市場に投入でき、初日からセキュリティ、相互運用性、パフォーマンスの要件を満たしていることを確信できます。

障壁が低いほど照明メーカーのイノベーションが加速

Tuya のノーコードプラットフォームは、照明メーカーが IoT 機能を採用する際の障壁を劇的に低くしました。かつてはコネクティビティスタックをゼロから構築するという見通しに直面していた企業は、今ではコンセプトから量産まで 1 か月足らずで移行できます。このスピードは、差別化、独立した管理、迅速な反復が長期的な成功を決定する市場では競争上不可欠です。

開発者に強力なシリコンと柔軟なプラットフォームを提供することで、Tuya と Silicon Labs は、より効率的で、より人間中心で、世界中の顧客にとってより利用しやすいインテリジェントな照明ソリューションの新しい波を実現しています。

TuyaとSilicon Labsは、照明分野にとどまらず、産業や新エネルギー分野へと協業を拡大し続けており、そのパートナーシップの高い拡張性を実証しています。Matterの採用が世界中で加速する中、開発の簡素化と相互運用性の促進に向けた両社の取り組みは、よりスマートで環境に優しく、よりつながる未来の基盤を築いています。

IoT デバイスのための Silicon Labs BG24 のワイヤレスSoCの詳細

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software