ビデオ素材

BLE-140:コード - PRS、ADC、LDMA を特徴とする電力最適化 BLE 設計を開発

この資料は Bluetooth 184- ワークショップ(SSv5) の 4 / 4です: PRS、ADC、LDMA を特長とする電源最適化 BLE 設計を開発します

この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、周辺装置リフレックス・システムを使用して ADC 設計のパワーを最適化する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。コアを起動させることなく、ADCのサンプルをメモリに保存するようにPRSを設定する方法を示しています。

概要

これは、低エネルギー Bluetooth 設計用の ADC と LDMA とともに PRS を使用する方法を紹介するトレーニングの最後の部分です。このビデオでは、プロジェクトで PRS、LDMA、ADC を構成するために必要なコードについて説明します。提供されたプロジェクト ファイル内のコードについて説明します。

*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software