ビデオ素材

BLE-139:デモ - PRS、ADC、LDMA を特長とする電力最適化 BLE 設計の開発

この資料は Bluetooth 184- ワークショップ(SSv5) の 3 / 4です: PRS、ADC、LDMA を特長とする電源最適化 BLE 設計を開発します

この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、周辺装置リフレックス・システムを使用して ADC 設計のパワーを最適化する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と Thunderboard BG22 を使用します。これは、PRS がコアをウェイクすることなく、ADC サンプルをメモリに保存するように構成できることを示しています。

概要

これは、低エネルギー Bluetooth 設計用の ADC と LDMA を使った PRS の使用方法を紹介するトレーニングの 3 番目のパートです。このビデオでは、このプロジェクトがモバイルアプリ EFR Connect とどのように相互作用するかのデモンストレーションをお伝えします。 また、energyProfiler を使用した電力の節約についても示します。

前提要件:

BG22 ワークショップの事前作業

BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)

ラボの手順:

PRS、ADC、LDMA を特長とする電力最適化 BLE 設計の開発

必要なハードウェア:

Thunderboard キット EFR32BG22
(SLTB010A)

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software