この資料は Bluetooth 184 - ワークショップ (SSv5) の 1/ 4 です: PRS、ADC、LDMA を特長とする電源最適化 BLE 設計を開発します。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、周辺装置リフレックス・システムを使用して ADC 設計のパワーを最適化する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。コアを起動させることなく、ADCのサンプルをメモリに保存するようにPRSを設定する方法を示しています。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、周辺装置リフレックス・システムを使用して ADC 設計のパワーを最適化する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。コアを起動させることなく、ADCのサンプルをメモリに保存するようにPRSを設定する方法を示しています。
概要
これは、低エネルギー Bluetooth 設計用の ADC と LDMA とともに PRS を使用する方法を紹介するトレーニングの最初のセクションです。このビデオでは、このラボ手順で使用される概念について説明します。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。
言語選択:
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
PRS、ADC、LDMA を特長とする電力最適化 BLE 設計の開発
必要なハードウェア:
BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)