ビデオ素材

BLE-138:ラボ - PRS、ADC、LDMA を特長とする電力最適化 BLE 設計の開発

この資料は Bluetooth 184- ワークショップ(SSv5) の 2 / 4です: PRS、ADC、LDMA を特長とする電源最適化 BLE 設計を開発します

この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、周辺装置リフレックス・システムを使用して ADC 設計のパワーを最適化する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。コアを起動させることなく、ADCのサンプルをメモリに保存するようにPRSを設定する方法を示しています。

概要

これは、低エネルギー Bluetooth 設計用の ADC と LDMA を使った PRS の使用方法を紹介するトレーニングの 2 番目のパートです。このビデオでは、このプロジェクトで説明するラボ手順について見ていきます。

*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software