Bluetooth アプリケーション
-
25:59
-
17:42
この資料は、 Bluetooth 105 - 方向探知機能の 2 / 2です。
この実践では、Thunderboard BG22 と方向検出アンテナ・アレイを使用した Bluetooth SDK 方向検出機能について詳しく説明します。
この実践では、Thunderboard BG22 と方向検出アンテナ・アレイを使用した Bluetooth SDK 方向検出機能について詳しく説明します。
概要
このラボでは、Bluetooth SDK の方向検出のサンプル・アプリケーションについて順を追って説明します。これは、開発環境の設定、Thunderboard と方向検出アンテナ・アレイ・ボードを使用したフル機能のリアルタイム・ロケーティング・システムの構築に役立ちます。
知識レベル
中級
ラボの手順
システム要件
Bluetooth アプリケーション:5.1 および 5.2
必要なハードウェア
- Thunderboard BG22
- 方向検出アンテナアレイ基板
- ワイヤレス・スターター・キット・ボード
- Windows、Linux、または MAC OS 搭載の PC
必要なソフトウェア
- Simplicity Studio v5
- Gecko SDK Suite v3.1 以降
- Bluetooth SDK v3.1 以降
- MSYS2
- Mosquito MQTT ブローカー
- Python 3.7