ビデオ素材

SS6-105:クイックスタート - Simplicity Studio 6 - Visual Studio Code の操作

概要

このステップ・バイ・ステップのチュートリアルでは、Simplicity Studio 6 拡張機能を使用して、Visual Studio Code で Silicon Labs プロジェクトをコンパイル、フラッシュ、デバッグする方法を学びます。このワークフローは、組み込み開発プロジェクトに VS Code のパワーをもたらします。

このビデオでは、VS Code で Bluetooth Health Thermometer のサンプルプロジェクトを開いて作業する方法を説明します。ファームウェアの構築とフラッシュ、アプリケーションの実行とデバッグの方法を確認できます。

以下について説明します。

  • Simplicity Studio 6 から VS Code でプロジェクトを開く
  • Silicon Labs のパネルとプロジェクト・ワークスペースの操作
  • どのファイルがプロジェクトにコピーまたはリンクされ、編集しても安全かを特定する
  • ファームウェアの構築と開発ボードへのフラッシュ
  • VS Code でアプリケーションを直接実行およびデバッグする

最終的には、VS Code と Simplicity Studio 6 内の Silicon Labs プロジェクトで、ビルドとフラッシュからデバッグやテストまでの作業方法を学ぶことができます。

今すぐ視聴して、Simplicity Studio 6 と VS Code を体験して見ましょう。

詳細情報:

        クイックスタート - Simplicity Studio 6 - Visual Studio Code の操作

        必要なハードウェア:

        Silicon Labs Pro/Dev/Explorerキット

        閉じる
        ロードの結果
        閉じる
        Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software