LPWAN 開発のための包括的なソリューション

Silicon Labs は、カスタム・ソリューションのための柔軟なアプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API) からパートナー・スタックやフルスタックまで、さまざまな LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションを提供します。あらゆるレベルの RF 専門家に適した最も人気のある LPWAN テクノロジーのサポートに加え、開発プロセス全体を通して揺るぎないサポートを受けることができます。

Sub-GHz SoC およびモジュール・セレクタ・ガイド

当社のサブ GHz ワイヤレス・セレクタ・ガイドは、当社のサブ GHz トランシーバ、モジュール、SoC を比較し、IoT 開発に最適なハードウェアの選択をサポートします。

LPWAN ネットワークの概要

この記事では当社の専門家が、LPWAN の主な特徴、この技術の最良の使用例、お客様が採用している最も一般的な LPWAN ソリューションについて説明します。

LPWAN Tech Talk シリーズ オンデマンド

当社の 5 部構成の LPWAN Tech Talk シリーズでは、大規模なスマートシティ、ユーティリティ、産業用 IoT 開発に伴うよくある設計上のいくつかの課題を視聴者の皆さんにご紹介します。

Silicon Labs、様々な技術にまたがる LPWAN ソリューションの包括的なポートフォリオを提供

どの LPWAN テクノロジーが機能するかを検討する際、エコシステム・パートナー、アプリケーション要件、規制/基準が検討すべき最も重要な要因となります。Silicon Labs は、カスタム・ソリューション向けの柔軟なアプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API) からパートナー・スタックやフル・スタックまで、さまざまな LPWAN ソリューションを提供しています。

Amazon Sidewalk

Silicon Labs は、Amazon Sidewalk 向けの最も完全型なワンストップ・ショップのワイヤレス開発ソリューションを IoT デバイスメーカーに提供します。

Z-Wave Long Range

当社の Z-Wave ソリューションは、業界最高の S2+ Secure Vault℠ セキュリティ、SmartStart プロビジョニング、および Z-Wave メッシュと長距離の両方のサポートを提供します。

Wirepas

Silicon Labs と Wirepas は、完全自律型の自己構成ネットワークを提供し、メインデバイスや電池駆動デバイスの両方をサポートします。

Wi-SUN

Silicon Labs の Wi-SUN ハードウェアは、Wi-SUN Alliance の認定を受けており、様々なアプリケーションで長距離、ハイデータに拡張できるように設計されています。

Works With 2024

イノベーションと実装の融合

一年で最も重要なSilicon Labsの開発者イベント、Works Withが戻ってきました!今年は、サンノゼ、ハイデラバード、上海の3つの地域で、対面型デベロッパーイベントを開催します。参加者は、終日のトレーニングセッションと専用のテクノロジートラック、デモラボ、ネットワーキングに参加する機会があります。これらの対面式のイベントの議題には、参加者が最新のツール、テクニック、リソースを使用してプロジェクトの開発を加速するための実践的な方法を学ぶ、エンジニア主導の実践的なワークショップも含まれます。

最後に、Works With Virtualトレーニングセッションで締めくくります。快適なリモートロケーションで、常に最新のテクノロジートレンドを学べる機会を提供します。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software