BG24 と MG24 SoC が、IoT における重要なAI/MLイノベーションの実現に利用できるようになりました
Earlier this year, Silicon Labs announced new families of SoCs with a focus on Matter, AI and machine learning, multiprotocol wireless and Bluetooth: BG24 とMG24 を発表しました。この発表に対する反応は、非常に肯定的なものでした。多くの人が、TECHNALYSISのアナリストであるBob O'Donnellに、Matterと AI/ML の複雑性に対応するSoCの開発に関して、私たちはこれを「ほとんど釘付け」にしてきたと語っています
しかし、私たちの言葉だけにとらわれないでください。本日、BG24 および MG24 の SoC の一般発売を記念して、Alpha プログラムに参加された世界 50 カ国以上のお客様やパートナーからの声と、より詳細なケーススタディをご紹介します。当社の新しいプラットフォームについて、お客様やパートナーがどのように感じているかをご紹介します。

Viessmann
Viessmann は、暖房・冷蔵システムのグローバルリーダーとして、一世紀以上の歴史を持つ企業です。成長を目指す中で、製品の環境保護と持続可能性が重要な課題となり、接続規格の変化や成長に合わせて、製品を進化させることができるようにします。これらのニーズを満たすために、Viessmann では MG24 をポートフォリオに統合することを始めました。Viessmann は、低消費電流のため、MG24 を選択しました。これにより、電池駆動の暖房および冷房機器を導入することが可能になり、頻繁な電池交換の負担を伴わずに、顧客に対して更なる柔軟性を提供できるようになりました。Viessmann による MG24 の実装の詳細については、こちらをご覧ください。

LEEDARSON
LEEDARSON は、スマートホーム・デバイスの研究開発と製造に特化し、消費者が IoT の驚くべき可能性を体験するのに役立つソリューションを設計、構築、テスト、提供しています。当社の使命の一つには、よりインテリジェントな接続された世界の実現を支援することがあります。この理由から、LEEDARSON は Matter 基準の推進力となっています。幸い、LEEDARSON にとって MG24 SoC は Matter 規格をサポートするよう特別に設計されており、LEEDARSON が IC で求めていた性能、セキュリティ、メモリ要件を備えています。MG24 に基づいてアプリケーションを開発することで、LEEDARSON とその顧客は、1 つのアプリケーションがプロジェクト全体に拡張できるという自信をもって相互運用性を活用できます。LEEDARSON が Matter をサポートするためにどのようにMG24 を使用するかについての詳細をご覧ください。

Tuya Smart
Tuya Smart の使命は、IoT 開発者エコシステムを構築し、すべてがスマートになるようにすることです。そのために、Tuya IoT 開発プラットフォーム を開発しました。このプラットフォームは、510,000 か国以上の国と地域から 200 人以上の開発者たちが登録しています。Tuya を搭載したスマートデバイスは、世界中で10万件ものオンラインやオフラインの販売チャネルを通じて販売されています。MG24 を Tuya プラットフォームの一部として選択するにあたり、同社は 3 つの特徴を検討しました。まず、会社が顧客の構築を支援している高度なシステムを管理するのに十分なコンピューティング機能と RAM が必要でした。第二に Tuya は、より多くのタイプの IoT デバイスを構築するために、さまざまな利用可能な I/O を必要としていました。最後に Tuya では、顧客が新しいスマートホーム接続規格にシームレスに参加できるようにするために、Matter をサポートするチップを好んでいます。同社は開発者の顧客のために新しい Zigbee ソリューションを開発する中で、MG24 は、機能をローカルに保存し、ゲートウェイやその他のデバイスに依存することなく、クラウドでリアルタイムのタスクを実行するために必要なコンピューティング能力を備えた Matter ソリューションを提供する適切なタイミングを迎えました。IoT 開発者に MG24 を提供する Tuya の計画の詳細をご覧ください。

Nanoleaf
Nanoleaf は、最も革新的なスマートホーム・ソリューションで世界を変え、普通の体験を取り入れそれを類まれな体験にするテクノロジーと IoTの 企業です。Nanoleaf はユーザーにとって最も信頼性が高く、アクセスしやすいスマートホーム体験の創出に尽力しており、すべての製品において相互運用性と将来を見据えたテクノロジーを優先させています。Nanoleaf はこの MG24 シリーズにより、新しい Matter 規格の道をリードし、オープンなコミュニケーションと柔軟性に根ざした、統一されたスマートホームを顧客に提供することができます。Matter に関する Nanoleaf の 計画の詳細をご覧ください。

SensiML
SensiML は、MG24 および BG24 デバイスの開発を通じて、Silicon Labs と緊密に連携し、SensiML の既存の AI ツールを基に、新しい SoC に搭載された最新の AI/ML ハードウェア・アクセラレーション機能を活用しました。次世代のインテリジェント IoT デバイスを強化する完全な開発ソリューションとして、autoML ソフトウェアを内蔵した SensiML の Analytics Toolkit はMG24 およびBG24 SoC ファミリーを補完し、OEM はデータサイエンスの専門知識がなくても、電力を最適化したスマートセンシング・アプリケーションを迅速に作成できるようにします。音響イベントの検出、モーション分析、ジェスチャーやキーワード認識、異常検出、予知保全、その他の時系列センサー信号処理など、SensiML のソフトウェアツールは、初期開発の複雑さを自動化し、結果として生じるファームウェアを最適化して、可能な限り最小のメモリと電力フットプリントで正確な結果を提供します。SensiML が提供する BG24 と MG24 製品の詳細についてご覧ください。

Edge Impulse
Edge Impulse と Silicon Labs は、AI 対応製品を構築する企業に強力な組み込み機械学習プラットフォームを提供しています。新しい MG24および BG24 SoC により、エンベデッド開発者の方々は Edge Impulse を使用して、自動化されたデータ・ラベリング、事前構築済みのデジタル信号処理や ML ブロック、ライブ分類テスト、これまで以上に複雑ではなく、より状況に即した開発が容易なデジタルツインを設計できます。
「Edge Impulse を BG24 とMG24 に内蔵された機械学習アクセラレータと統合することで、機械学習アルゴリズムの処理速度が最大で 4 倍も向上し、消費電力が最大で 6 倍削減されます。また、他のアプリケーションではメイン CPU をオフロードすることで、長い電池寿命と新しい潜在ワークロードで、よりスマートで高速なエッジデバイスを実現できます。」と Edge の CEO 件共同創始者の Zach Shelby は言います。「時間的制約のあるアプリケーションのインターネット上の遅延とトラフィックを最小限に抑えることで、MG24 と BG24 をエッジで最大限に活用し、プライバシーとセキュリティを強化します。」Silicon Labs と Edge Impulse を使用して AI/ML アプリケーションの開発を開始する方法の詳細をご覧ください。
Silicon Labs の BG24および MG24 SoC でオンボーディングする
Silicon Labs は、純粋な IoT のリーダーであるという1点にフォーカスしています。つまり、スマートで効率的で強力な技術を通じてクライアントが差別化できる製品を開発することです。BG24 および MG24 シリーズは、これらの目標の達成における当社の最新の進歩を表しており、初期のユーザーからの成功事例が数多くあります
SoC を使った実践をご希望ですか?MG24 で速習法シリーズにサインアップしていただくと、無料の開発キットをお届けします(在庫に限りがあります)。この四部構成のコースは、5 月 19 日午前 10 時(米国中部標準時)10:00(中央ヨーロッパ標準時)に開始します。サプライの残数や空きスペースは限られています。今すぐ Tech Lab MG24にご登録ください!
自分のペースで学習したいですか?オンデマンドおよび今後のトレーニングやワークショップにぜひご登録ください。
- オンデマンド:Silicon Labs の新しい BG24 と MG24 SoC の内容
- 5 月 3 日Matter:MG24 上で Matter を使って開発する
- 5 月 17 日AI/ML:MG24 でインテリジェンスをエッジにもたらす
新しい BG24 と MG24 SoC について、他に学びたいことはありますか?Let us know on Twitter, Facebook, or LinkedIn. And don't forget to visit the Silicon Labs Community where you can find the latest technical discussions and projects, and get your questions answered by other members.