それは Wrap です:Works With 2022 がやってきます
Works With 2022 は本日、ハンズオンワークショップで最終日を迎え、開発者にとって最高の学習機会の1つとなったこのイベントの3年目を締めくくりました。3日間にわたり、IoTで最も影響力のある著名人が、インパクトのあるコネクテッドデバイスをより早く市場に投入し、導入の障壁を取り除くために設計された75 以上の技術セッションとハンズオンワークショップにバーチャルで参加しました。また、IoT を推進している最も影響力のある企業各社からも話を聞きました。
スマートで、接続されたデバイスの機会と影響
Silicon Labs の CEO、Matt Johnson は、このイベントをスタートさせ、この業界の将来において相互運用性が果たす役割を強調し、2025 年までに世界中で 1 人当たり 3~4 台、つまり約 270 億台のコネクテッドデバイス が使用されているという事実を強調しました。
「Works With は、企業としての私たちの在り方を象徴するものです。あなたの成功は私たちの成功です。私たちは、1 つのワイヤレスプロトコルや技術を確実に成功させるためではなく、業界全体の成功を促進するためにここにいます。」と彼は視聴者たちに向かって言いました。「だからこそ、私たちは基準、ネットワーク、エコシステムの統合を推進し、投資することに重点を置いています。」
これがデバイスメーカーにとって何を意味するかを説明するために、Matt は 3 人の技術リーダーをこの基調講演のステージに迎え入れました。
Google Home の製品管理ディレクターの Karen Yao 氏は、Google Home デバイスと Google Home モバイル SDK から始めて、開発者と消費者に同じようにメリットをもたらすために、Matter が持つ可能性について話し合いました。これにより、開発者はデバイスの構築、テスト、展開をより迅速に行えるようになります。
「Android は、30 億台の電話、タブレット、その他のデバイスで稼働する世界最大のモバイル OS であり、デバイスのセットアップと接続が、すべてのデバイスでシンプルかつ一貫して機能することが私たちの目標です。」
Alexa Smart Home の事業開発担当ディレクターである Laura Szkrybalo 氏は、顧客向けに差別化された製品を作成することに対して Matter が示す可能性について話し合いました。
「私たちは、使いやすく、環境にも配慮された新しいスマートホーム体験を、顧客のために創造できる大きな可能性を見出しています。環境とは、デバイスが接続されたとき、それがそのまま機能することを意味します」と彼女は聴衆に語りかけました。「私たちは、開発者が、彼らのデバイスを、希望するワイヤレス・プロトコルを使用して、Alexa に接続しやすくしたいと考えています。」
Amazon Sidewalk の GM 兼 CTO、Tanuj Mohan 氏は、私たちが日常的にやり取りしているものがつながったときに何が起こり得るかを想像しました。
「今日、私たちは、製造、産業、輸送、エネルギーの IoT を目にします。しかし、私たちが毎日触れたりやり取りしたりしているものがつながっている、と想像してみてください。例えば、米国の平均的な家庭では、毎年 10,000 ガロンと言う大量の水が浪費されています。当社は長年にわたり、これに対処するためにセンサーやその他のテクノロジーなどのツールを保有してきました。しかし、セットアップは煩雑で、専用のアクセスポイントやリピーター、エクステンダーが必要になり、そのプロセスははるかに複雑になります。」
Stacey Higginbotham 氏による Matter パネル・ディスカッション
Matter は今年、中心的な役割を果たしました。人気の Stacey on IoT ポッドキャストのホストである、Stacey Higginbotham が、仕様が現実になることで私たちが期待できることについて、パネルディスカッションをリードしてくれたことを非常に嬉しく思っています。
Stacey は、Silicon Labs のエンジニア、Darren Learmonth、Arm の IoT GTM & エコシステム担当シニア・ディレクター、Kevin Ryan、SmartThings の製品担当副社長、Mark Tekippe、Connectivity Standards Alliance のマーケティング & メンバー・サービス担当責任者、Michelle Mindala-Freeman、Google Nestのグループ製品マネージャー、Kevin Po 、Silicon Labs の製品マネージャー Rob Alexander、Comcast のコネクテッド・ホーム・デバイス & プラットフォーム製品担当副社長の Jim Kitchen に加わりました。
「Matter を使えば、皆が同じ言語を話すことができるということです。」とPo が述べました。「これにより、自動化などの多くの機能や、新たな機会を生み出すその他のたくさんの機能が実現します。「つながることに専念するのではなく、ユーザーの体験をレベルアップすることができます。」
世界をよりスマートに、より健康に、そしてよりコネクティッドに
今年のイベントの締めくくりとして、私たちは4名のイノベーターを招き、世界をより安全で健康、そして持続可能なものにするために、コネクティビティをどのように活用しているかについて共有しました。
Silicon Labs の CMO Megan Lueders が、BeeHero の科学戦略責任者である George Clouston 氏に加わりました。同氏は、食用作物に蜂の受粉サービスを提供するための接続性を利用しています。また、Neptune のマーケティング担当副社長である Chuck Brunson 氏からも話を聞きました。彼は、同社のメータリング・システムによって水を節約し、当社の最も貴重なリソースの 1 つである管理と割り当てについて実用的な洞察を提供するためにどのように役立っているかについて話をしました。小児てんかん専門医の Dave Clarke 博士が、小児てんかんのモニタリングと検出を支援するために行っている研究と、患者にとっての劇的な改善への道を開く接続性について共有しました。Tuya Smart の GM 兼北米責任者である Fritz Werder 氏は、開発者が関心のある原因を前進させるためにテクノロジーを活用することに対するアドバイスを提供し、IoT イノベーションを実現するための実用的なアドバイスを提供しました。
Silicon Labs の IoT ポートフォリオの拡大
Works With 2022 では、当社は、当社初となる Wi-Fi 6 と Bluetooth LE SoC ファミリ、SiWx917 を含む、開発者向けの最新製品の発表もおこないました。これらは、業界最小の消費電力、最長の電池寿命を誇る Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoCとして設計されています。
また、当社では Matter 開発プラットフォームも発表しました。これは、Matter over Wi-Fi、Matter over Thread、Bluetooth LE コミッショニング、Matter の Zigbee と Z-Wave へのブリッジのサポートも提供します。Matter プラットフォームの中心にあるのは、当社の 2.4 GHz ワイヤレス MG24 SoC で、シングルチップ・ソリューションとして Matter over Thread をサポートしています。
Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk は、市場初のエンドツーエンド Amazon Sidewalk 開発プラットフォームであり、開発者が Amazon Sidewalk 対応デバイスを簡単に構築するための足掛かりとなります。
最後に、当社では、新しい FG25 SoC や EFF01 フロントエンドモジュール など、Wi-SUN の新しいソリューションを発表しました。FG25 はコイン型電池で 10 年間動作できるため、Wi-SUN のメッシュとスターの両方のネットワーク・トポロジーを形成する能力に理想的です。ネットワーク自体とネットワーク上のデバイスの低消費電力とパフォーマンスを最適化します。
Works With 2022 オンデマンドでご視聴いただけます
Works With 2022 ライブでキャッチしなかったり、見逃した内容に追いついても、いつでもどこでもオンデマンドですべてのセッションにアクセスできます。