都市化は急速に激化しています。成長する都市は、より多くのインフラストラクチャを必要とし、より多くのエネルギーを消費し、より多くの廃棄物を産出するため、温室効果ガスの排出を削減しながら、スケーリングの課題に直面しています。今日、都市は世界のエネルギーの78%を消費し、60%以上の温室効果ガスを生み出しています。都市における二酸化炭素排出量を削減しながらインフラと容量を増やすには、パラダイムシフトが必要です。都市はデジタル化とワイヤレス技術を使用して、よりスマートに運用し、エネルギーをより効率的に生産、配送し、再生可能エネルギーを優先する必要があります。IoT を活用することで、地方自治体の資産をリアルタイムで監視し、リモートで制御できます。住民はエネルギー消費量を積極的に追跡でき、都市は電力が必要な時期と場所を制御できます。
都市は絶えず成長を続けており、その土地の表面積、インフラストラクチャ、サービス能力を拡大しています。人々の流入に伴い、スマート・メーターからスマート街灯、EV 充電器まで、都市とともに成長できるデバイスを迅速に拡張し、追加する必要があります。
スマートシティのデバイスは、通常、都市の中央オペレーティングシステム、送電網、ユーティリティの中心に接続されます。運用を停止するには、セキュリティ違反が 1 回あれば十分です。各デバイス、特に重要なリソースとデータを制御するデバイスは、ライフサイクル全体を通じて堅牢に保護する必要があります。
都市内に IoT ネットワークを展開することは、大きな負担になる可能性があります。都市は、ROI を最大化するために、多くのスマートシティアプリケーション間でネットワークを共有できる必要があります。IoT を使用すると、スマート街灯は街灯だけでなく、信号機、ゴミ箱、駐車場メーターなどに接続するためにも使用できます。
ガスメーター、街灯、EV 充電器などのスマートシティアプリケーションは、通常、バッテリー駆動で、広いエリアに分散しています。インストールベースを維持するには、バッテリー寿命が長く、信頼性の高いワイヤレス接続と無線アップデート機能を備えた、メンテナンスの少ない IoT デバイスが必要です。
収益ストリームを保護し、メンテナンスコストを最小限に抑え、確実にポジティブな顧客体験を提供するためには、長距離、障害、植物、その他の都市の干渉源がランダムに存在する場合でも、スマートシティノードは接続を維持する必要があります。信頼性の高いワイヤレス接続は、都市にとって重要であり、次のいくつかの側面が考慮されています。接続規格、周波数帯域、ネットワークトポロジー、およびデバイスの無線周波数(RF)パフォーマンス。
競争の激しいスマートホーム市場で成功するには、単に製品を開発して市場に投入するだけでは不十分です。絶えず進化するソフトウェア、セキュリティ、ワイヤレスエコシステムでは、毎日欠かさずユーザーの要件を満たしつつ、設計から廃止までの IoT 製品のライフサイクル全体を管理する方法を検討する必要があります
Wi-SUN Linux ボーダー・ルーター・リファレンス・ソリューション
SmartGreen がブラジルの街灯を自動化
スマート照明の強化
Wi-SUN アライアンス・プレジデント兼 CEO の Phil Beecher による、よくあるご質問