- 1. Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キット を購入する
- 2. Amazon Sidewalk カバレッジをチェックする
- 3. Unbox Pro キット
- 4. ユーザーアカウントを作成する
- 5. 開発環境を設定する
- 6. 環境でキットを構成する
- 7. ハードウェアプラットフォームを選択する
Amazon Sidewalk プロジェクトに Silicon Labs を選ぶ理由
Silicon Labs は、Amazon Sidewalk 向けの最も完全なワンストップショップのワイヤレス開発ソリューションを IoT デバイス・メーカーに提供し、開発プロセスを簡素化し、コストを削減し、Amazon Sidewalk デバイスの収益化までの時間を短縮します。この認定済みのソリューションは、Amazon Sidewalk SDK、ワイヤレスハードウェア、セキュリティ、開発キットとツールで構成されています。
Amazon Sidewalk とは?
Amazon Sidewalk は、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの Amazon Sidewalk Bridge を使用して、ネットワーク上で通信するデバイス間の通信を可能にする共有ワイヤレスネットワークです。Amazon Sidewalk は、自宅や外出先でも信頼性の高い低帯域幅の長距離接続を可能にします。屋外照明、モーションセンサー、位置情報デバイスなどの IoT デバイスやアプリケーションを接続することができます。短距離通信には Bluetooth Low Energy を使用し、900 MHz 周波数の CSS および FSK 無線プロトコルを使用して長距離をカバーします。
Amazon Sidewalk の仕組み
Amazon Sidewalk は、近隣の Bridge デバイスから構成される低帯域幅ワイヤレスネットワークです。Amazon Sidewalk Bridge デバイスの所有者は、Amazon Sidewalk の範囲内で互換性のあるデバイスにワイヤレス接続サービスを提供するため、インターネット帯域幅のごく一部を共有することができます。参加する各 Bridge デバイスは、ネットワークの範囲を拡大します。
Amazon Sidewalk が新しいデバイスの可能性の世界を解き放つ
Amazon Sidewalk 対応デバイスには、スマートユーティリティ、アプライアンス、消費者向けデバイスなどが含まれます。また、これらは公園管理、環境管理、空港などにも使用できます。
Amazon Sidewalk アーキテクチャ
Amazon Sidewalk は、無線、ネットワーク、およびアプリケーション層で構成されるアーキテクチャ上に構築されています。これは 3 つの異なる RF プロトコルをサポートしています。Amazon Sidewalk アプリケーションレイヤーは、ネットワークレイヤーと Bluetooth LE スタックの両方の上にあり、顧客が利用可能なプロトコルを簡単に使用できるようにします。Amazon Sidewalk のすべてのデバイスは、Amazon Sidewalk 用の AWS loT Core を使用してクラウドに接続する必要があります。
Amazon Sidewalk ブリッジデバイス
Amazon Sidewalk は、単一のゲートウェイに基づく多くの loT テクノロジとは異なり、近隣の Bridges の単一の分散ネットワークアーキテクチャに基づいています。より多くの Amazon Sidewalk Bridge があるエリアでは、ネットワークの有効性を高めることができます。インフラストラクチャが拡張されると、Bridges は分散ネットワークを形成し、デバイスが 1つの特定の Bridge に制限されるのではなく、範囲内の任意の Bridge にデータを接続および送信できるようにします。Amazon Sidewalk Bridges は、互換性のあるデバイスからメッセージをピックアップし、AWS クラウドを介して複数のセキュリティ層でユーザーにルーティングします。
Amazon Sidewalk - 自宅や外出先でワイヤレス IoT デバイスを接続する
Amazon Sidewalk は、外出先でも接続性を拡張するだけでなく、IoT アプリケーションでも利用でき、エンドユーザーに利便性を提供すると同時に、デバイスメーカーに新たな可能性をもたらします。Amazon Sidewalk のエネルギー効率の高い高性能ワイヤレスハードウェアとソフトウェア、開発ツール、学習リソースに関する情報は、Bridge デバイスが必要かどうかを判断するためのカバレッジマップなど、こちらからご覧いただけます。
Amazon Sidewalk 無線レイヤー
Amazon Sidewalk は、無線レイヤーで 3 つの異なる PHY を使用して、異なるネットワーキングのユースケースに対処できます。
Bluetooth Low Energy – 家庭内および接続デバイスと電話との接続
Bluetooth Low Energy 無線 PHY は、自宅の Amazon Sidewalk アプリケーションに、位置情報デバイスなどのデバイス用の短距離接続で使用でき、Amazon Sidewalk 対応のスマートフォンにデバイスを接続できます。
サブ GHz GFSK – 自宅や外出先で
GFSK 無線 PHY は、最大 1 エーカーのロットをカバーでき、プール、スパ、水の緩和など、分離した建物やヤードをカバーする必要があるアプリケーションに対応します。GFSK は、Amazon Sidewalk のカバレッジを使ってスマートシティや近隣のアプリケーションもサポートできます。
サブ GHz CSS – 自宅やフェンスの向こう側で
CSS (Chirp Spread Spectrum) 無線 PHY は、デバイスが最寄りのブリッジから遠く離れたアプリケーションをサポートするのが数マイルにも達することができます。これには、Amazon Sidewalk のカバレッジを持つスマート近隣、大学、農業などが含まれます。
Silicon Labs を使った Amazon Sidewalk 開発の旅
Silicon Labs は、Amazon Sidewalk デバイスの開発を加速します。プロセスの各ステップの概要を説明し、プロジェクトの各段階においてお客様を支援します。私たちは、開発プロセスを簡素化し、デバイスを迅速かつ効率的に市場に投入できるようにお手伝いします。
以下の3 つの重要なステージと、各ステージを無事に完了するために必要なことの概要をまとめました。
開始する
開発する
製品の展開
1. Amazon Sidewalk の Silicon Labs Pro キット を購入する
Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キットは、Amazon Sidewalk のための Bluetooth およびサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT ベースのデバイスを簡単に評価し開発するために必要なすべてのハードウェアを提供します。
この Pro Kit には、Amazon Sidewalk で使用される Bluetooth、FSK、CSS プロトコルをサポートする完全なリファレンスデザインを提供する KG100S 無線ボードが含まれています。また、Bluetooth のみの開発用の BG24 無線基板とディスクリート設計をしたいお客様のための FSK/CSS アダプタも含まれています。Pro キットの メインボード (MPK メインボード) には、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。 このキットに付属する WPK メインボードを使用すると、開発者は無線ボードのみを購入して新しいデバイスを評価することもできます。
コンテンツ
- 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 1x KG100s 無線基板(Bluetooth LE、FSK、CSS) - KG100S-RB4332A
- 1x BG24無線基板 (Bluetooth LE) +20 dBm - xG24-RB4187C
- 1x BRD8042A CSS/FSK アダプター基板(SX1262MB2CAS シールドボード用)
- 1x 915 MHz アンテナ
- 1x Mini+ Simplicity ケーブル
- 1x 単三電池ホルダ
- Amazon Sidewalk 画像での事前フラッシュと AWS で事前登録済み
2. Amazon Sidewalk カバレッジをチェックする
Amazon Sidewalk を使用して AWS に接続するには、Amazon Sidewalk 対応の Bridge デバイスを使用する必要があります。カバレッジが低いエリアにいる場合は、Bridge デバイスを購入する必要があります。今日、Amazon では米国内の Bridge の Sidewalk 機能のみを有効にしています。米国外で Amazon Sidewalk 用の製品を開発している場合は、地域の規制規則に準拠しながら、Amazon Sidewalk を Bridge 上で有効にするために必要な手順を取る場合があります。
お住まいの地域にカバレッジがなく、Bridge デバイスが必要ですか?
Echo(第4世代) | プレミアムサウンド、スマートホームハブ、Alexa 搭載
Amazon Echo 第 4 世代は、開発目的で推奨される Amazon Sidewalk Bridge です。Silicon Labs は、この製品に対して Amazon Sidewalk SDK を検証します。Amazon Sidewalk Bridge とそのサポートされる機能のリストは、二次リンクで利用できます。
3. Unbox Pro キット
Pro Kit を受け取ったら、始める準備が整いました。箱からの取り出して設定するのは簡単ではありません。Pro Kit には、デバイスに電源を投入し、Amazon Sidewalk ネットワークに接続するのがいかに簡単かを示すアプリケーションがあらかじめプログラムされています。自己開発を開始する準備ができたら、サンプルアプリの検索、プロジェクトの作成、Pro Kit でのコードの作成と実行が数分で完了します。 ステップバイステップの手順については、このクイック設定ビデオをご覧になるか、以下に従ってください。
ステップ・バイ・ステップの手順:
米国ベースの Echo 4(またはその他の Amazon Sidewalk 互換の Bridge)の Bluetooth LE 範囲内にいることを確認します。
- 無線基板 (EFR32xG24) をメイン基板 (BRD4002) に取り付けます。
- メインボードをホスト PC(または USB 電源)に接続します*
- メインボードの LCD に QR コードが表示されるまで待ちます
- モバイルデバイスで QR コードを読み、ブラウザで埋め込み URL を開きます
- メインボードとデモ AWS アプリケーションと対話し、エンドデバイスとクラウド間の Amazon Sidewalk でのアップリンク/ダウンリンクを実証する
* ケーブルは付属していません - 適切なケーブルを使用して、ボードの USB-C ポートに電源を接続します。
詳細については、ソフトウェアドキュメントをご覧ください。
4. ユーザーアカウントを作成する
Pro Kit を待っている間に、ユーザーアカウントを設定することをお勧めします。以下にリストされているアカウントをすでにお持ちの場合は、この手順はスキップできます。アカウントがない場合は、以下が必要です。
Silicon Labs のアカウント:
Silicon Labs のアカウント:このアカウントでは、開発者コミュニティ、入門ガイド、プライベート GitHub リポジトリ、Simplicity Studio 開発環境にアクセスできます。アカウントを作成するか、アカウントへのアクセスを確認することができます。
AWS アカウントを作成する:
Amazon Web サービスアカウント:デバイスをクラウドに接続するには、AWS アカウントが必要です。注:自分がルートユーザーか IAM ユーザーかを知る必要があります。新規開発者の場合は、ルートユーザー アカウントを設定することをお勧めします。経験豊富な開発者の方には、IAM ユーザーアカウントが最適です。クラウド接続のセキュリティを確保するために、支払いと請求の詳細を追加するよう求められます。AWS は、お客様のジャーニーをサポートする多数の構成ツールを提供しています。これについては、次のステップで詳しく説明します。
5. 開発環境の設定
開発環境の選択には多くの選択肢があることは承知していますが、Simplicity Studio は Amazon Sidewalk を使用してデバイスを開発するのに最適な選択肢だと考えています。その理由は:
- プログラマとデバッガ機能を搭載しているため、手動セットアップの心配がありません。
- 購入したボードを自動的に認識し、適用されないサンプルアプリを除外します。ハードウェア選択に関連するサンプルアプリのみを表示します。
- インストール、セットアップ、設定の時間を節約できる可能性があります。
- Simplicity Studio は、プライベート GitHub リポジトリに直接リンクします。
- 環境の設定にヘルプが必要ですか?スタートガイドをお使いいただければすぐに起動して実行できます。注:Sidewalk SDK 拡張機能をインストールする必要があります。
Simplicity Studio の完全オンライン インストーラーをダウンロードする
6. Simplicity Studio でキットを構成する
Pro Kit を開封した瞬間から、サンプル アプリの検索、プロジェクトの作成、コード プロジェクトの構築と実行に 1 分もかかりません。これは、それがいかに簡単であるかを示す別のビデオです。Pro Kit に接続すると、Simplicity Studio は、購入したエコシステム・ボードを自動的に認識し、適用されないサンプルアプリを除外しながら、ハードウエア選択に関連したサンプルアプリを公開します。
必要な追加サポートに対応するため、これらのステップを順を追って説明し、テストプロジェクトを実行し、プロトタイピングを開始できるように、スタート・ガイドを作成しました。
コミュニティフォーラムでは、プロジェクト固有のエリアにアクセスできます。
7. ハードウェアプラットフォームを選択する
Silicon Labs の Amazon Sidewalk 用 Pro キットを使用して Amazon Sidewalk の評価を完了したら、Amazon Sidewalk の開発を続ける準備が整いました。 当社には、Amazon Sidewalk デバイスを開発するための最も包括的なソリューションがあります。Bluetooth、FSK、CSS に複数のハードウェアオプションを用意しています。
どのハードウェアプラットフォームが最適ですか?以下の表は、お客様の選択のガイドとなります。
ハードウェアプラットフォームを選択する
部品番号 | RAM | フラッシュ | 最大 TX 電力 | パッケージ・タイプ | BLE | FSK-Sub-GHz | CSS | Secure Vault | 電池駆動用 | 推奨キット | |
EFR32BG24B220F1024IM48 | 128 kB | 1024 kB | +20 dBm | QFN48 | あり | なし | なし | あり | あり | KG100S-PK6130A | 詳細 |
EFR32BG21B020F1024IM32 | 96 kB | 1024 kB | +20 dBm | QFN32 | あり | なし | なし | あり | なし | EFR32xG21 Bluetoothスターター・キット | 詳細 |
EFR32SG23B020F512IM40 | 64 kB | 512 kB | +20 dBm | QFN40 | なし | あり | なし | あり | あり | EFR32xG23 Pro キット +20 dBm | 詳細 |
EFR32SG28B320F1024IM48 | 256 kB | 1024 kB | +20 dBm | QFN48 | なし | あり | なし | あり | あり | EFR32xG28 Pro キット +20 dBm | 詳細 |
EFR32SG28B320F1024IM68 | 256 kB | 1024 kB | +20 dBm | QFN68 | なし | あり | なし | あり | あり | EFR32xG28 Pro キット +20 dBm | 詳細 |
EFR32SG28B322F1024IM48 | 256 kB | 1024 kB | +20 dBm | QFN48 | あり | あり | なし | あり | あり | EFR32xG28 Pro キット +20 dBm | 詳細 |
EFR32SG28B322F1024IM68 | 256 kB | 1024 kB | +20 dBm | QFN68 | あり | あり | なし | あり | あり | EFR32xG28 Pro キット +20 dBm | 詳細 |
Quectel KG100S |
96 kB | 1024 kB | +20 dBm | LGA56 | あり | あり | あり | あり | あり | KG100S-PK6130A | 詳細 |
SoC の購入についてサポートが必要な場合は、フォームに必要事項を記入して、サポートしてくれる当社チームのメンバーと連絡を取ってください。
1. 自分の製品を開発する
これらのリソースは、能力開発サイクルで役に立ちます。
3. 製品の適格性確認
- Amazon Sidewalk の資格ポリシーは、こちらをご覧ください。
これには、資格、セキュリティ、Amazon Sidewalk 要件およびブランディングガイドラインに関連する文書が含まれます。 - テスト仕様はこちらからダウンロードしてください。
- ラボのテスト仕様に対してテストを実行し、すべてのテストに合格していることを確認します。
- Amazon Sidewalk の資格フォームを使用して、Sidewalk の製品、会社、連絡先情報の詳細を提供します。
- フォームが送信されると、Amazon Sidewalk の資格認定チームは、テストサンプルを資格認定テストチームに発送するための指示を電子メールで送信します。
- 電子メールの指示に従って、製品を認定テストチームに発送してください。
- テストの実行方法の指示とともに Amazon にテストユニットを送る計画。
- デバイスがすべてのテストに合格すると、デバイスデータは Amazon Sidewalk の資格データベースに送られ、一般公開されます(プレリリース製品の場合、資格リストはリリース日まで非公開にすることができます)。
- Amazon Sidewalk のバッジを組み込む:
1. 製品の製造
Amazon では、Sidewalk デバイスの工場内プロビジョニングおよび Amazon サービスへの工場ログのアップロードにハードウェアセキュリティモジュール(HSM)とその他のツールを使用する、製造プロセスを定義しています。詳細はこちらをご覧ください。
SoC の購入についてサポートが必要な場合は、フォームに必要事項を記入して、サポートしてくれる当社チームのメンバーと連絡を取ってください。
開始する
1. Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キット を購入する
2. Amazon Sidewalk カバレッジをチェックする
3. Unbox Pro キット
4. ユーザーアカウントを作成する
5. 開発環境を設定する
6. 環境でキットを構成する
7. ハードウェアプラットフォームを選択する
開発する
1. あなたの製品を開発する
2. テストと反復
3. 製品の適格性確認
製品の展開
1. 製品の製造
2. 製品の操作
リソース
フィルタ
ケース・スタディ
録画ウェビナー
Silicon Labs ブログ
Tech Talk
録画ウェビナー
Tech Talk
Silicon Labs ブログ
こちらから Amazon Sidewalk 開発の旅を始めましょう
Silicon Labs は、Amazon Sidewalk 向けの最も完全型なワンストップ・ショップのワイヤレス開発ソリューションを IoT デバイスメーカーに提供します。Amazon Sidewalk SDK、ハードウェア、開発キットを使用すれば、当社のエコシステムの専門家が、コンセプトから実行まで、開発の道のりをお手伝いします。